Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Quels sont les possibilités de migrer soit un terminal X --> Y ou un protocole X --> Y ?

Goals and Symptoms

Quels sont les possibilités de migrer soit un terminal X --> Y ou un protocole X --> Y ?

Facts and Changes

Règles de migration.
Magelis
XBTL1000

Causes and Fixes

Entre terminaux, la règle générale de migration est en fait liée au terminal vers qui on veut migrer. Celui-ci doit avoir autant ou plus de fonctions.
Ex:
_Afficheur 2x40 -->4x40: possible - 4x40 --> 2x40: impossible.
_Sans sortie imprimante --> Avec sortie imprimante: possible.
Avec sortie imprimante --> Sans sortie imprimante: possible si pas de formulaires dans l'appli.
_XBTP/E --> HM ou PM: possible. XBTHM/PM --> XBTP/E: impossible.
_Ecran 5" --> Ecran 10": possible. Ecran 10" --> Ecran 5": impossible.
_Clavier --> Tactile: impossible. Tactile --> Clavier: impossible.

Pour les protocoles, il y a pertes des variables à chaque migration, excepté entre MODBUS et MODBUS+ , TCPIPModbus et MODBUS , Unitelway2 et FIPWAY.
Il est aussi prévu la compatibilité Unitelway1 vers Unitelway2 pour une prochaine version en 2002.
En ce qui concerne TCPIPXway, ce protocole sortira avec la version 3.8 en fin d'année 2001.