{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
Search FAQs
¿Cómo restablecer la tarjeta de red APV9601?
Línea de productos:
Easy SRV

Entorno:
Software

Porque:
La necesidad de reestablecer el dispositivo APV9601

Resolución:
Si es necesario reiniciar las direcciones IP de los dispositivos, seleccione el casilla de verificación de "Habilitar restablecimiento de SNMP" y haga clic en el botón "Restablecer". Entonces, si el inicio de sesión es confirmado, puede reiniciar el dispositivo. Los pasos son los siguientes: Paso 1: seleccione la dirección IP necesaria para reiniciar la IP de la lista. Entonces, "SNMP reset enable" estará disponible para seleccionar.
tutorial
Paso 2: Haga clic en la casilla de verificación de "Habilitar restablecimiento de SNMP". Luego, el botón "Reiniciar"


Paso 3: haga clic en el botón "Restablecer" y aparecerá un mensaje para confirmar esta operación.

tutorial
Paso 4: si se selecciona "Sí", se solicita iniciar sesión primero. Si se selecciona "No", se detendrá esta operación

tutorial
Paso 5: Ingrese la contraseña correcta y haga clic en el botón "Iniciar sesión". El objetivo el dispositivo se reiniciará.
NOTA: Si cambia la dirección MAC del dispositivo actual antes de reiniciar y el dispositivo actual está aplicando el método DHCP (Obtener dirección IP automáticamente), usted necesita hacer clic manualmente en el botón "scan" para escanear.


Schneider Electric Nigeria

Explore more
Product:
Articles that might be helpful Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Product: