How can we help you today?

Quelles sont les extensions de rampe pour les panneaux NQ ?

Problème :
Existe-t-il des extensions de rampe disponibles pour le panneau de distribution NQ ?

Gamme de produits :
Tableaux de distribution NQ

Environnement :
Pour utilisation sur les panneaux à cosses principales uniquement (pas pour utilisation sur les panneaux à disjoncteur principal). UL 67, UL 50, CSA C22.2 No 20-M1989 & 94-M91, NEMA PB1, NFPA 70 Art. 408, Spécification fédérale W-P-115C Type 1 Classe 1, 2003 IBC, NFPA

Cause :
Application des extensions de rampe.

Résolution :
Voici les extensions de rampe pour les panneau de distribution NQ. Elles sont uniquement destinés à être utilisés sur les panneaux à cosses principales (pas sur les panneaux à disjoncteur principal).

Extensions de rampe et de face hors tension de 6 pouces: NQ6RDE
Extensions de rampe et de face hors tension de12 pouces: NQ12RDE
Extensions de rampe et de face hors tension de 18 pouces: NQ18RDE
Extensions de rampe et de face hors tension de 24 pouces: NQ24RDE