How can we help you today?

À quelle adresse de communication ai-je écrit ma référence de vitesse sur le variateur ATV340 ?

Problème :
Lorsque je contrôle sur le réseau, à quelle adresse dois-je écrire ma référence de vitesse sur le variateur ATV340 ?

Gamme de produits :
ATV340

Environnement :
Tous les modèles, tous les numéros de série

Cause :
NA

Résolution :
Les adresses 8502 et 8602 sont utilisées pour saisir la consigne de vitesse.
Si vous écrivez votre consigne de vitesse en Hertz, utilisez l'adresse 8502.
Si vous écrivez votre consigne de vitesse en tr/min, utilisez l'adresse 8602.
Si vous utilisez 8502, vous écrivez la consigne de vitesse en dixièmes de Hertz.  Pour entrer une vitesse de 60,0 Hz, vous devez donc écrire 600 dans l'adresse 8502.