Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Connexions de l’alimentation du démarreur progressif ATS480 et des bornes du câble moteur.

Problème :

Où sont raccordés les câbles d’alimentation et de moteur principaux sur le démarreur progressif ATS480 ?

Gamme de produits :

Démarreur progressif ATS480

Environnement :

Toutes

Cause :

Raccordements des bornes puissance et moteur.

Résolution :

(L1 L2 L3) (A2 B2 C2) (T1 T2 T3) - Raccordements de puissance et bornes moteur.

L1 L2 L3 sont les bornes d’alimentation de tension de ligne.
A2 B2 C2 sont les bornes de contacteur de court-circuit optionnelles.
T1 T2 T3 sont les bornes de câblage du moteur.

Reportez-vous au manuel d’installation le plus récent de l’ATS480 NNZ85515 version 4 ou supérieure pour plus d’informations.
Manuel utilisateur ATS480 - Guide utilisateur | Schneider Electric


ATS480 motor wiring table A



ATS480 motor wiring table B



ATS480 wiring terminal C

Schneider Electric Nigeria