Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cómo se configura la salida análoga o AO1 en las unidades ATV61 y ATV71?
Cuestión:
Configuración de salida analógica AO1 en ATV61 y ATV71.

Línea de productos:
Altivar ATV61 y ATV71

Entorno:
Todo

Causa:
Configurar la salida analógica para frecuencia con mín. 4mA y máx. 20mA.

Resolución:
Programación
Menú 1.5 E/S o entradas y salidas
Asignación AO1
Asignar a frecuencia del motor
Tipo: corriente
Mín. 4 mA Máx. 20 mA

Schneider Electric Nigeria