Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cómo se puede importar un proyecto de Vijeo Designer a SoMachine 4x?
Para importar un proyecto de Vijeo Designer a SoMachine 4.x, siga estos pasos:
1. Abra un proyecto existente de SoMachine o cree un nuevo proyecto.
2. En SoMachine Central, haga clic en la rueda superior izquierda y seleccione Importar... / Importar proyecto Vijeo Designer...
3. Desplácese hasta el archivo de su proyecto Vijeo-Designer (*.vdz) y seleccione Open

SoMachine 4.x versiones completas: SoMachine 4.1, SoMachine 4.1 SP1, SoMachine 4.2, SoMachine 4.3