Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cómo se calcula la máxima corriente de falla posible en el devanado secundario de transformadores monofásicos y trifásicos?

Problema:
Corriente de falla en un transformador.

Línea de productos
Transformadores de baja tensión.

Entorno:
Se aplica a los transformadores de baja tensión monofásicos y trifásicos de SquareD/Schneider Electric.

Causa:
Los transformadores a menudo se conectan a equipos con determinada capacidad interruptiva AIC o corriente de falla disponible

Resolución:

Tome la corriente de carga completa o nominal del secundario del transformador y divídala entre la impedancia del transformador. Esto no es necesario en transformadores menores a 15 kVA, por lo cual UL no requiere que la impedancia aparezca en la placa de datos de transformadores por debajo de 15 kVA.

Por ejemplo, un transformador trifásico de 75 kVA con un secundario de 208Y/120 V y una impedancia del 5% tiene una capacidad de 208 amperes (la fórmula trifásica es I = kVA / (1.732 × V)) en el secundario. La corriente máxima de falla que dejaría pasar con un bus infinito (peor escenario) sería 208 / 0.05 = 4,160 amperes de corriente máxima de falla o de corriente de cortocircuito.

Ahora, un transformador monofásico de 75 kVA con un secundario de 120 V y una impedancia del 5% tiene una capacidad de 625 amperes (la fórmula monofásica es I = kVA / V) en el secundario. La corriente máxima de falla que dejaría pasar con un bus infinito (peor escenario) sería 625 / 0.05 = 12,500 amperes de corriente máxima de falla o de corriente de cortocircuito.