Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cuál es la diferencia entre el "aumento de temperatura" de un transformador y su "clase de aislamiento"?

Problema:
Explicación de la diferencia entre el aumento de temperatura y las especificaciones de la clase de aislamiento.

Línea de productos:
Transformadores de BT

Entorno:
Se aplica a los transformadores de baja tensión de SquareD/Schneider Electric

Causa:
El aumento de temperatura del transformador y la clase de aislamiento son dos atributos técnicos diferentes

Resolución:

Esta pregunta ha surgido porque NEC 450-21(b) requiere que se instalen transformadores mayores de 112.5 kVA en una construcción resistente al fuego a menos que la clase de aislamiento sea de 155 o más.

El sistema de aislamiento de un transformador está clasificado en grados Celsius a su temperatura máxima (el número de clase = el grado C del sistema de aislamiento; por ejemplo, un sistema de aislamiento de Clase 220 está clasificado para 220°C) Los transformadores tienen ya sea una designación Clase 220 (antes designación "H") Clase 180 (antes designación "F",) Clase 150 (antes designación "B") o Anterior Clase 105 (también se puede utilizar la designación más pequeña) a Clase 200 (antes designación "R").

El aumento de temperatura de un transformador es el aumento de temperatura promedio que se producirá en los devanados durante la carga normal completa o nominal.

Las relaciones del Sistema de Aislamiento <> El aumento estándar de temperatura del son:
Clase 220 <> Aumento de 150 grados Celsius
Clase 180 <> Aumento de 115 grados Celsius
Clase 150 <> Aumento de 80 grados Celsius
Clase 105 <> Aumento de 50 grados Celsius

Un transformador con sistema de aislamiento Clase 220 puede ser diseñado para un aumento máximo de temperatura que sea menor que el estándar de 150 grados Celsius. Puede ser diseñado para un aumento de 115 u 80 grados Celsius. Además, un transformador de sistema de aislamiento Clase 180 puede diseñarse con un aumento de 80 grados Celsius. Los transformadores de clase 150 y 105 por lo general no están diseñados para un aumento de temperatura estándar distinto.

Debido a que todos los transformadores secos de baja tensión Square D de más de 112.5kVA están fabricados con un sistema de aislamiento de 220 grados Celsius, se aplica la excepción #2 en la norma NEC 450-21(b).