How can we help you today?

Diagrama - Terminales cortocircuitables de transformadores de corriente - Catálogo No: 3090TB4 (4 polos) 3090TB6 (6 polos)

Problema
¿Existe un diagrama de las dimensiones disponible para los bloques de terminales cortocircuitables de 4 y 6 polos TC?

Línea de productos
Bloques de terminales cortocircuitables de 3090TB4 y 3090TB6 TC

Medio ambiente
Todas las instalaciones de medición que requieran bloques de  terminales cortocircuitables para TC

Resolución

2014 y en adelante
Tenga en cuenta que la fabricación de los bloques de terminales cortocircuitables de TC se cambiaron en 2014 a Cooper Bussman.
Archivo adjunto: bloques cortocircuitables de 3090 CT 2014.pdf

Antes de 2014
La hoja de corte siguiente es para los bloques de  terminales cortocircuitables o anteriores de la marca Marathon TC.
Archivo adjunto: Terminales cortocircuitables para transformadores de corriente No: 3090TB4 4 polos 3090TB6 6 polos.pdf

·Para obtener más información sobre cómo reducir adecuadamente el bloque de cortocircuito del transformador de corriente, haga clic here
·Para los bloques de cortocircuito que incluyen una cubierta, consulte ¿Los bloques de cortocircuito 3090TB4/3090TB6 incluyen una cubierta? Do the 3090TB4/3090TB6 shorting blocks include a cover?

Schneider Electric Nigeria

Attachment(s)
3090 CT SHORTING BLOCKS 2014.pdf [102.67 KB]
Current_Transformer_Shorting_Terminal_Blocks_Catalog_No-_3090TB4__4_pole__3090TB6__6_pole_.pdf [38.91 KB]