Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Preguntas sobre cómo actualizar la capacidad y el tiempo de funcionamiento de los sistemas UPS de 3 fases

Problema:
Preguntas sobre cómo actualizar la capacidad y el tiempo de funcionamiento de los sistemas UPS de 3 fases


Línea de productos:
Sistemas UPS APC y MGE


Entorno:
Todos los sistemas UPS trifásicos


Resolución:
Cuando está listo para aumentar la capacidad de su UPS, existen varias opciones según el tipo de UPS para realizar la actualización mediante simples cambios en la programación o mediante cambios en el hardware para permitir más capacidad de carga y/o más tiempo de autonomía.

Al decidir la actualización, se deben tener en cuenta varios aspectos:
Tipo de UPS: ¿MGE o APC?
Las unidades MGE cuentan con capacidades programables incorporadas para permitir el aumento de la capacidad mediante programación simple.
Las unidades APC son modulares y se pueden expandir agregando más módulos de potencia y baterías.
En ambos tipos, deberá confirmar que el OCPD (dispositivo de protección contra sobrecorriente) y el cableado que alimenta al sistema son adecuados para la capacidad a la que desea aumentar, si no son así, deberá agregar costos para el cableado de gran tamaño y el OCPD para igualar la capacidad elegida.
Una tercera opción para aumentar la capacidad es la conexion de  UPS en paralelo y aunque no todas nuestras unidades permiten el paralelo, muchas lo hacen.

Una vez que haya determinado el tipo de UPS que tiene y cómo desea aumentar la capacidad y / o el tiempo de autonomía y haya verificado el cableado y los OCPD, el siguiente paso es consultar a ventas para obtener información sobre costos:
Aquí hay un enlace a nuestro sitio web y a la sección "Cómo comprar" -
http://www.apc.com/us/en/how-to-buy/

También puede comunicarse con el personal de ventas habitual a través del cual adquirió el sistema u obtener servicios en este momento.