Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cómo actualizo la "Fecha del último reemplazo de batería" que se muestra en la interfaz gráfica de usuario de la tarjeta NMC?
Problema:
¿Cómo actualizo la "Fecha del último reemplazo de batería" que se muestra en la interfaz gráfica de usuario de la tarjeta NMC?

Línea de productos:

Smart-UPS VT, Galaxy 3500, Symmetra PX1

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
El sistema no actualiza automáticamente la información de antigüedad/reemplazo de la batería, debe ser cambiado manualmente cada vez que se reemplacen todas las baterías.

Resolución:

Inicie sesión en la interfaz Web de la NMC haga clic en la ficha SAI y, a continuación, en la sección Configuración es la opción para General, seleccione General y verá las opciones para "último reemplazo de batería".
1

Y

2

Actualice cuando todas las baterías hayan sido reemplazadas.
Nota: esto sólo se aplica a las unidades que ejecutan FW 5x o inferior