Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cómo conecto un circuito EPO a un Smart-UPS VT o a un Gabinete externo de batería de Galaxy 3500?

Problema:
¿Cómo conecto un circuito EPO a un Smart-UPS VT o a un Gabinete externo de batería de Galaxy 3500?


Línea de productos:
Smart-UPS VT y equipos Galaxy 3500 Battery XR


Entorno:
Todos los modelos/ Todos los números de serie


Causa:
¿Cómo conecto un circuito EPO a un Smart-UPS VT o a un Gabinete externo de batería de Galaxy 3500?


Resolución:
Consulte la ilustración siguiente y el archivo adjunto:

1
Esto significa que debe conectar el UPS y XR en paralelo aplicando 24V en ambos conectores UPS J108 y XR J203, si activara el EPO en ambos al mismo tiempo.

El UPS puede configurarse de otras tres maneras, en relación con el apagado en caso de emergencia. Consulte el manual de instalación del UPS para obtener más detalles. El gabinete XR de la batería sólo puede ser EPO(apagado en caso de emergencia) al aplicar +24V en J203.

Schneider Electric Nigeria

Attachment(s)
XR EPO.pdf [327.09 KB]
Smart-UPS VT NAM Installation Single and parallel.pdf [6.1 MB]
Manual de instalación_ES.pdf [7.01 MB]