Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
BMS AP9921X-AP9922; alarmas Cadena de batería baja o voltajes de batería bajos
Problema:
BMS AP9921X-AP9922; alarmas Cadena de batería baja o  voltajes de batería bajos

Línea de productos:
AP9922X-AP992

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
El AP9921X-AP9922 maestro BMS o la unidad subordinada AP9921XS-AP9922XS no leerán una o más tensiones de cadena de batería o tensiones de batería. Si hay otra unidad principal o subordinada in situ (instalaciones más grandes), intente cambiar la unidad y vea si el fallo sigue a la unidad o permanece en el cableado. Intente puentear el arnés de cableado y los fusibles de cadena. Las lecturas del medidor muestran buen voltaje a través de este arnés . También compruebe que los conectores del arnés están correctamente protegidos contra tirones y que se enchufan en las unidades principal y subordinada del BMS.

Resolución:
Reparar, sustituir el arnés de cables
Reemplace el BMS Master AP9921X-AP9922 o el Slave AP9921XS (registre números de serie)

NOTA: consejo para Ahorro de tiempo; si dispone de varias unidades maestras de BMS in situ, copie el archivo config.ini de una unidad en buen estado a la unidad de BMS de reemplazo. También se puede utilizar para solucionar problemas; copie la configuración de la unidad en buen estado a la unidad defectuosa para ver si el problema está en configuración y no en el hardware.

Schneider Electric Nigeria

Attachment(s)
ASTE-6Z5QFJ_R2_EN.pdf [684.97 KB]