Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Smart-UPS VT-G3500; ¿Qué es la función del modo de carga del generador (GEN CHRG)? ¿Cómo funciona?
Problema:
Qué es la función del modo de carga del generador (GEN CHRG), ¿cómo funciona?

Línea de productos:
Smart-UPS VT - Galaxy 3500

Entorno:
Todos los modelos de producto, Todos los números de serie

Causa:
La carga del generador se usa para reducir la energía que usa el UPS para cargar la batería cuando se suministra desde un generador.

Resolución:
·El modo GEN CHRG (carga del generador) puede activarse desde la pantalla:· Menú principal>Sistema>Gen Chrg. El generador debe suministrar una señal al SAI para reducir la carga.
Los pines 7 y 8 del UPS TB J106 son para el control externo de la carga. Cuando 7 y 8 están cerradas, el UPS carga las baterías con un porcentaje predefinido (0-100%) del poder de carga máximo. Para ser utilizado en aplicaciones de generador, o si los códigos especiales requieren el control de la carga. Consulte la página 36 archivo adjunto, guía de instalación.