Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Este documento explica la diferencia entre la Corriente de Entrada Máxima y la Capacidad del Disyuntor de Entrada en los sistemas SUVT.

El SUVT consiste en un módulo de alimentación que tiene la derivación incorporada. La corriente de entrada máxima puede variar de un UPS a otro, pero con el SUVT se especificará como el límite máximo de corriente de entrada que se puede consumir con la red eléctrica baja y las baterías de carga.
La Capacidad del Disyuntor de Entrada siempre es un valor mayor que la Corriente Máxima de Entrada, esto es para evitar disparos involuntarios y también permite que el Sistema pase al modo de Derivación en sobrecarga o en caso de condiciones de falla de carga. El Sistema puede soportar una sobrecarga del 125% durante 30 segundos cuando está en la red eléctrica o 110% continuo.

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Range:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Range:
  • Products Documentation
  • Software Downloads
  • Product Selector
  • Product Substitution and Replacement
  • Help and Contact Centre
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
  • Legal Information
  • Privacy Policy
  • Cookie Notice
  • Terms of use
  • Change your cookie settings