Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
BMS AP9921X-AP9922; alarmas "celda de batería cortocircuitada"
Problema:
BMS AP9921X-AP9922; alarmas "celda de batería cortocircuitada"
Línea de productos:
Sistema de administración de baterías (BMS) AP9921X-AP9922
Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie
Causa:
La suma del voltaje de la batería indicada está por debajo de lo normal, generalmente por más de la tensión de una celda. El valor de la alarma se calcula con la siguiente fórmula: ((#Cells/Batt)-1) x (Vstring) (#Cells/Batt) x (#Batt/String) Ejemplo: Una batería VRLA de 12 V normalmente cargada con flotación mide 13,5 V a 2,25 Voltios por celda (VPC). Si el voltaje desciende por debajo de 11,25 V (2,25 VPC x 5 celdas), pero sigue siendo superior a 0,5 V, la batería activa la alarma de cortocircuito de la celda de la batería.
Resolución:
Compruebe la lectura del voltaje de la batería indicada. Si la alarma es correcta, reemplace la batería inmediatamente.