Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Tableros NQ "Fingersafe IP2X" de Galaxy RPP

Problema:
El nuevo Galaxy RPP tiene múltiples opciones de tableros de distribución.  Uno de ellos es el tablero de distribución IP2X Fingersafe, el cual restringe en gran medida la exposición a las partes vivas.

Estos tableros de alumbrado utilizan los interruptores QOB Square D estándar, pero requieren algunos adaptadores para que se adapten y aumentan la seguridad.

Línea de productos:
GRPPIP2X84, GRPPIP2X89

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
La electrocución es una de las principales causas de lesiones en la construcción.  El tablero NQ reduce este riesgo al limitar la exposición a los componentes activos.

Resolución:
Para instalar interruptores automáticos QOB Sq D estándar en el RPP Galaxy con el tablero NQ, necesitará un kit de mordazas de accesorios y barreras de seguridad contra los dedos.

Piezas:

Número de catálogoCantidad por paqueteDescripción
QOFSBF1212Relleno de dedos de bus NQ IP2X *3
QOFSLALB1212Cubierta de zapatas NQ IP2X QO(B) Amp bajo
QOFSHALB1212Cubierta de zapatas NQ IP2X QO(B) Amp alto
QO1PJ1515QOB Jaw Kit4 ((*))
QOBRT1Kit de extracción de interruptor QOB *4
*3 Utilizado sólo con el diseño IP2X estándar
*4 Utilizado sólo con el diseño IP2X mejorado


Referencias:
https://www.apc.com/shop/us/en/products/Galaxy-RPP-with-fingersafe-IP2X-panelboard-white/P-GRPPIP2X84

https://download.schneider-electric.com/files?p_File_Name=998-20824083_GMA-US_Galaxy+RPP+brochure_HR_WEB.pdf&p_Doc_Ref=GalaxyRPP_Brochure_EN&p_enDocType=Catalog

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=1640BR1701_NQ_FingerSafe1-2019.pdf&p_Doc_Ref=1640BR1701

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Product:
Range:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Product: