Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cuántos Drops remotos de E/S soporta un PLC M580?

Cuestión:

¿Cuántos Drops remotos de E/S soporta un PLC M580?

Línea de productos:

Procesadores Modicon M580 que soportan Drops remotos

BMEx58xx40 (terminación 40)

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución

CPU M580                      | |       Máximo de  Drops remotos de E/S

--------------------------------------------------------------------------------

BME P58 2040                | |              8

BME P58 3040                | |              16

BME P(H)58 4040           | |              16

BME P(H)58 5040           | |              31

BME P(H)58 6040           | |              31

--------------------------------------------------------------------------------

Un "Rack" se define como una placa base que aloja dispositivos.

Un "Drop" se define como el rack que está conectado a la CPU como un nodo en la red RIO.

Un Drop puede contener múltiples racks mediante el uso de los extensores de rack BMXXBE

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Product:
Range:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Product: