Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Por qué los LEDs de I/O, ERR y RUN del módulo BMXAMI0810 parpadean?

Cuestión:

El módulo BMXAMI0810 parece estar funcionando correctamente, pero los LEDs de RUN, ERR y I/O están parpadeando rápidamente.

Línea de productos:

BMXAMI0810, BMXAMI0810H, BMXAMI0800 , Modicon X80 E/S

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución:

Se trata de un problema que se resolvió con la versión 1.6 del firmware.

Puede encontrar el 1.8 adjunto, que es el último a partir del 14/01/2025.

También puede encontrar el firmware y otra información en:

https://www.se.com/mx/es/product/BMXAMI0810/módulo-aislado-de-entrada-analógica-modicon-de-28-vías-8-entradas-10v-y-20-ma/

Schneider Electric Nigeria

Attachment(s)
BMXAMI0810_FW.zip [406.04 KB]
Explore more
Product:
Range:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Product: