How can we help you today?

¿Cuáles son algunas de las opciones de ajuste de comunicación disponibles?

Cuestión:

¿Cuáles son algunas de las opciones de ajuste de comunicación disponibles?

Línea de productos:

Modicon M580

Entorno:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Resolución:

En el programa de Unity o Control Expert de un M580, el usuario puede habilitar/deshabilitar los servicios Ethernet en la pestaña Seguridad.

El usuario puede habilitar/deshabilitar FTP, TFTP, HTTP, EIP, SNMP y DHCP/BOOTP para todas las direcciones IP.

- o -

El usuario puede  habilitar/deshabilitar FTP, TFTP, HTTP, Puerto 502, EIP y SNMP para cada dirección IP autorizada.

Las direcciones IP autorizadas utilizan la tabla de Control de Acceso para restringir el acceso del dispositivo a la CPU en su función como servidor.

Después de habilitar el control de acceso en el cuadro de diálogo Seguridad, puede agregar las direcciones IP de los dispositivos que desea comunicar con la CPU a la lista de direcciones autorizadas:

  • De manera predeterminada, la dirección IP del servicio de escáner de E/S Ethernet integrado de la CPU con la Subred establecida en Sí, permite que cualquier dispositivo en la subred se comunique con la CPU a través de EtherNet/IP o Modbus TCP.

  • Agregue la dirección IP de cualquier dispositivo cliente que pueda enviar una solicitud al servicio de escáner de E/S Ethernet de la CPU, que en este caso, actúa como un servidor Modbus TCP o EtherNet/IP.

  • Agregue la dirección IP de su PC de mantenimiento para comunicarse con el PAC a través del servicio de escáner de E/S Ethernet de la CPU a través de Unity Pro para configurar y diagnosticar su aplicación.

NOTA: La subred de la columna Dirección IP puede ser la propia subred o cualquier dirección IP de la subred. Si selecciona Sí para una subred que no tiene una máscara de subred, una ventana emergente indica que la pantalla no se puede validar debido a un error detectado.

Puede introducir un máximo de 127 direcciones IP o subredes autorizadas.


Schneider Electric Nigeria