How can we help you today?

¿Puedo usar el puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP?

Cuestión:

Uso del puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP

Línea de productos:

TM221

Entorno:

EcoStruxure Machine Expert Basic

Resolución:

Sí. El puerto ethernet integrado en el M221 es capaz de comunicarse mediante Modbus TCP/IP como servidor o cliente. Para la función de servidor Modbus TCP/IP puede utilizar los bloques de función EXCH3 o READ_VAR / WRITE_VAR para leer o escribir en y desde el dispositivo de servidor.


Schneider Electric Nigeria