Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Puedo simular múltiples instancias de mis programas de Control Expert?

Cuestión:

Ejecución de varias instancias del simulador de EcoStuxure Control Expert al mismo tiempo.

Línea de productos:

Unity Pro

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Entorno:

Software de configuración PLC en PC con Windows

Resolución:

Desde la versión V15.0 de EcoStruxure Control Expert , ahora puede simular varias instancias de programas de Control Expert. Para la simulación, se utilizaría un número de puerto diferente para cada instancia. Para hacerlo, seleccione PLC en el menú principal y seleccione "set address" (Establecer Dirección).

En la sección "Simulator" (Simulador), la dirección IP del simulador es normalmente 127.0.0.1. Simplemente agregue dos puntos y, a continuación, el número de puerto como se muestra.

ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_1

En el siguiente ejemplo, puede ver el proyecto conectado al simulador en el puerto 504. Para la otra instancia de simulación, sólo cambie el número de puerto a otro valor que no sea 504. En la otra instancia a continuación se usó el puerto 503.

ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_2


ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_3

A continuación puede ver que ambos simuladores de Control Expert se ejecutan simultáneamente:

ControlExpert_SimulatorMultipleInstances_4

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Range:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Range:
  • Products Documentation
  • Software Downloads
  • Product Selector
  • Product Substitution and Replacement
  • Help and Contact Centre
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
  • Legal Information
  • Privacy Policy
  • Cookie Notice
  • Terms of use
  • Change your cookie settings