How can we help you today?

¿Cuál es el número de parte del teclado remoto para los ATS22?

Cuestión:
¿Cuál es el número de parte del teclado remoto compatible con los arrancadores suaves ATS22?

Línea de productos:
Altistart 22 (ATS22)

Entorno:
Aplicable a todos los modelos.

Causa:
Necesidad de una interfaz de control remoto mediante teclado para los arrancadores suaves ATS22.

Resolución:
Las opciones disponibles para el teclado remoto son:

  • VVW3G2101: Protección IP54 / NEMA 12
  • VVW3G2102: Protección IP65

Los cables para conectar el teclado al ATS22 se venden por separado y están disponibles en las siguientes longitudes:

  • VW3A1104R10: 1 metro
  • VW3A1104R30: 3 metros

Schneider Electric Nigeria