How can we help you today?

En variadores ATV61 o ATV71, ¿es posible utilizar la entrada LI6 para medir temperatura con una sonda PT100 si el interruptor SW2 se configura en posición PTC?

Cuestión:
Sonda PT100 para medir temperatura

Línea de productos:
ATV61 y ATV71

Entorno:
Todos los modelos y números de serie

Causa:
Ninguno

Resolución:

No, la entrada LI6 es digital y no puede leer valores de resistencia ni señales analógicas.
LI6 puede utilizarse con un sensor PTC, ya que la entrada se activa cuando la resistencia del PTC alcanza aproximadamente 3 kΩ.

Sin embargo, no está diseñada para funcionar con una sonda PT100, la cual requiere una entrada analógica específica para medir temperatura con precisión.

Para este tipo de aplicación, el ATV630 sí permite el uso de sondas PT100, ya que cuenta con entradas analógicas compatibles.

Si este artículo no responde a su pregunta, revise nuestra base de datos de preguntas frecuentes que tiene respuestas a preguntas más comunes:

Preguntas más frecuentes - Schneider Electric (se.com)

·Si estas preguntas frecuentes no resolvieron su problema, puede llamarnos al 1-888-778-2733 Opción 2 y luego 4 o enviarnos un correo electrónico a drive.products.support@se.com para crear un caso con nuestro equipo de soporte técnico.

Si no está ubicado en Norteamérica, comuníquese con su Centro de atención al cliente local para obtener ayuda:

Soporte | Schneider Electric Global (se.com)

Schneider Electric Nigeria