How can we help you today?

¿Cuántos Transformadores de Corriente pueden instalarse en un Tablero de Media Tensión MetalClad?

Problema:
Los clientes deben conocer las características y el Tablero de Media Tensión MetalClad para evitar errores y asegurarse de que funciona correctamente para satisfacer sus requerimientos.

Línea de Productos:
MV Switchgear, Tableros de media tensión MetalClad.

Entorno:
MetalClad, Interruptores VR.

Causa:
Mantenimiento y comprensión del funcionamiento del diseño MetalClad.

Resolución:
Los Transformadores de Corriente pueden montarse alrededor del ensamble de la campana superior o inferior del interruptor VR . Se puede montar un máximo de cuatro Transformadores de Corriente por fase, dependiendo de la precisión: Para los Transformadores de Corriente de Precisión Estándar, se pueden montar dos en el lado de línea y dos en el lado de carga (ensamble de la campana superior e inferior) . Sin embargo, si se requieren Transformadores de Corriente de Alta Precisión, sólo se puede montar uno en el lado de línea y otro en el lado de carga.

Sección del disyuntor sin disyuntor-cierre forzado

Schneider Electric Nigeria