Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cuáles son los factores de corrección de altitud para tableros de Media Tensión MetalClad?

Problema:
Los tableros de Media Tensión MetalClad que funcionan a altitudes superiores a 1000 m / 3300 pies deben multiplicarse por factores de corrección de altitud para obtener el rendimiento deseado.

Línea de productos:
MT Switchgear, tableros de Media Tensión Masterclad

Entorno:
MetalClad.

Causa:
Lograr el rendimiento deseado de tableros de Media Tensión MetalClad.

Resolución:
Los ensambles de tableros de media tensión que dependen del aire como medio aislante y refrigerante tendrán un mayor aumento de temperatura y una menor capacidad de resistencia dieléctrica cuando funcionen a altitudes superiores a 1000 m / 3300 pies. Para aplicaciones a altitudes superiores, el Nivel Básico de Aislamiento (BIL) y la corriente nominal de los ensambles deben multiplicarse por los factores de corrección de la tabla siguiente para obtener los límites máximos modificados del Nivel Básico de Aislamiento y de la Corriente Nominal.

Altitud (m)Altitud (ft)ACF para tensión dieléctricaACF para corriente continua
1000330011
120040000.980.995
1.5005.0000,950.991
180060000.920.987
200066000,910.985
210070000.890.98
240080000.860.97
270090000.830.965
3000100000.80.96
3600120000.750.95
4000130000.720.94
4300140000.70.935
4900160000.650.925
5500180000.610.91
6000200000.560.9
IEEE Std C37.20.2™-2015