Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Qué es el factor K y qué significa en relación con los transformadores?

Cuestión:
¿Qué significa que un transformador tenga clasificación K?

Línea de productos:
Transformadores

Entorno:
Transformadores de baja tensión de la clase 7400

Causa:
Aplicación, características

Resolución:
El factor K es una ponderación de las corrientes de carga armónicas según sus efectos en el calentamiento del transformador, según se deriva de ANSI/IEEE C57.110. Cuanto mayor sea el factor K, mayores serán los efectos del calentamiento armónico.

Existen muchas cargas diferentes, como ordenadores, dispositivos de estado sólido y motores, que provocan una carga no lineal. Este tipo de cargas generan corrientes armónicas que hacen que los transformadores y los neutros del sistema se sobrecalienten, lo que puede dañar el transformador.

Cuando se suministra una carga no lineal desde un transformador, los transformadores de factor K soportan los efectos de calentamiento de las corrientes armónicas creadas por este tipo de cargas debido a sus mayores diámetros de bobina de devanado.