Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Si el transformador está diseñado para elevar la tensión, ¿los terminales ``H`` son el primario o el secundario?

Cuestión:
Si se pide un transformador elevador (no un transformador estándar con alimentación inversa), ¿Los terminales H son del lado primario o secundario?

Línea de productos:
Transformadores

Entorno:
Transformadores secos de BT de clase 7400

Resolución:
Los terminales ``H`` siempre están en la bobina con la tensión máxima de línea a línea más alta, y los terminales ``X`` siempre están en la más baja, independientemente de la bobina que esté diseñada para conectarse a la fuente. Según el NEC, el lado del transformador conectado a la fuente es siempre el primario, independientemente del diseño del transformador y de si la tensión es alta o baja.