Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Está prohibido el uso del antioxidante Noalox para la terminación de tableros?

Cuestión:
¿Puede prohibirse un antioxidante Noalox, para terminación a Cuadros?

Línea de productos:
NQ/ NF/ I Line/ QMB

Entorno:
Instalación

Causa:

Restricciones

Resolución:
No se requiere el uso de un antioxidante , En las terminales principales de los tableros eléctricos.
Las terminales están aprobadas por UL para su uso con conductores de cobre o aluminio sin el uso de NINGÚN suplemento antioxidante. El uso de un antioxidante no está prohibido, pero se debe asegurar que la marca utilizada es un producto NO derivado del petróleo. Si se utiliza un producto a base de petróleo y entra en contacto con la base aislante, el material de la base aislante puede degradarse.