Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
SAGE RTU - Kit de actualizacion del CPU C3413 (CPU verde)

Problema:
Necesito confirmar los números de referencia de SAGE RTU necesarios para actualizar un CPU C3413 (verde) a un CPU C3414 (rojo).

Producto:
SAGE RTU

Entorno:
SAGE RTU'S que actualmente utilizan un CPU C3413 (color verde) y que necesitan ser actualizados a un CPU C3414 (color rojo).

Causa:
El cliente necesita identificar el kit correcto para llevar a cabo la actualización de la CPU C3413.

Resolución:
El kit de actualizacion con numero de parte C3414-KIT-800S2 incluye todo lo necesario para realizar la actualización del CPU de un C3413 (color verde) a un C3414 (color rojo).