Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
La lectura de frecuencia no se muestra durante el modo prueba en los relés Powerlogic P3

Problema:

El relé P3 no muestra lecturas de frecuencia durante una prueba de inyección real o virtual.

Producto:

Relé de Proteccion PowerLogic™ P3

Entorno:

Escenario de pruebas utilizando inyección de tensión virtual o secundaria.

Causa:

La frecuencia no se puede medir si:

  • El máximo de las tres tensiones fase-fase o fase-neutro es inferior a 5,5 × (VT primario / VT secundario) (referencia de tensión primaria).
  • La inyección de tensión secundaria es inferior a 5,5 V.

Resolución:

Aumentar la magnitud de la tensión inyectada durante la prueba de inyección virtual o secundaria. Después de elevar la tensión por encima del umbral requerido, las lecturas de frecuencia aparecerán como se espera.

Esto se debe a una condición de diseño para garantizar una medición precisa de la frecuencia.