How can we help you today?

Notas de aplicación de los relés de protección PowerLogic P3

Problema

Los usuarios necesitan orientación sobre dónde encontrar notas técnicas de aplicación para los dispositivos PowerLogic P3 que cubran protocolos, configuración y mantenimiento.

Producto

Relé de protección PowerLogic P3

Entorno

Subestaciones de servicios públicos, sistemas de automatización industrial y entornos que utilizan relés PowerLogic P3 para protección y comunicación.

Causa

Dificultad para localizar documentación oficial de Schneider Electric para funciones avanzadas como RSTP, Ethernet/IP, DeviceNet, Modbus, IEC 61850 y ajustes de protección.

Resolución

Las notas de aplicación para los dispositivos Powerlogic P3 están disponibles a través del portal de documentación oficial de Schneider Electric. Los archivos clave incluyen:

  • P3APS17002ES - Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP)
  • P3APS17003ES - Instrucciones de configuración Ethernet/IP
  • P3APS17004ES - Protocolo de redundancia paralela para Easergy P3
  • P3APS17007ES - Instrucciones de configuración de DeviceNet
  • P3APS17008ES - Modelo de datos DeviceNet y EtherNet/IP
  • P3APS17013ES - Selección del transformador de corriente de corriente
  • P3APS17014ES - Actividades de mantenimiento recomendadas
  • P3APS17016ES - Protección contra cortocircuito a tierra
  • P3APS18025ES - Configuración de Modbus Modbus
  • P3APS18026ES - Editor lógico
  • P3APS19001ES - Instrucciones de configuración IEC 61850
  • P3APS19027ES - Protección de sobreintensidad de fase direccional

Para acceder a estos documentos:

  1. Visite la página web de Schneider Electric, Vaya a la ruta de menú Support > Product Documentation & Software > All Documents and Software.
  2. Busque utilizando el nombre de archivo o palabras clave (por ejemplo, "PowerLogic P3 RSTP" o "IEC 61850 configuration").
  3. Descargue el PDF para obtener instrucciones detalladas.

O puedes ir directamente desde el siguiente enlace (link activo a noviembre 2025): Aquí

Schneider Electric Nigeria