Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Protocolo de comunicación Modbus Master en relés de protección PowerLogic P5

Problema:

Cómo configurar y utilizar el protocolo Modbus Master para que los relés PowerLogic P5 se comuniquen con dispositivos externos.

Producto:

Relé de protección PowerLogic P5

Entorno:

Sistemas de automatización industrial
Redes serie RS-485 (dos o cuatro hilos)
Integración con dispositivos de terceros (contadores, sensores, controladores)
Herramientas de configuración: eSetup Easergy Pro, Web HMI

Causa:

El modo Maestro Modbus permite al relé sondear y controlar activamente dispositivos externos. Una configuración incorrecta de las direcciones, la asignación de registros o los parámetros de comunicación puede provocar errores en los datos o la pérdida de control.

Resolución:

  • Soporte de protocolo:
    • Disponible sólo en puertos serie (RS-485 o fibra)
    • Configurable a través del menú COMUNICACIÓN o eSetup Easergy Pro
  • Funcionalidad:
    • Lee entradas analógicas y digitales de dispositivos externos
    • Escribe salidas digitales para control
    • Soporta hasta 64 entradas analógicas, 18 entradas digitales y 16 salidas digitales
  • Pasos de configuración:
    • Seleccione Modbus Master como protocolo serie
    • Defina las direcciones esclavas y la asignación de registros para cada dispositivo externo
    • Configure la velocidad en baudios (1200-115200 bps), la paridad y los ajustes de tiempo de espera
    • Asigne nombres y factores de escala para los puntos de datos importados
  • Características:
    • Nombres personalizados para puntos externos
    • Integración con lógica de relés y funciones de protección
    • Soporta sondeo cíclico y gestión de excepciones
  • Seguridad:
    • Sin encriptación; utilice endurecimiento de puertos físicos y segmentación de red
    • Deshabilite los puertos y protocolos no utilizados para reducir la exposición
  • Integración:
    • Ideal para conectar sensores, contadores u otros equipos compatibles con Modbus
    • Los datos se pueden utilizar en lógica de relés, alarmas e informes SCADA

Schneider Electric Nigeria