Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Métodos de configuración para el relé de protección contra arco eléctrico PowerLogic A3

Cuestión:
¿Cómo se puede configurar la protección contra falla de arco electrico PowerLogic A3 para diferentes esquemas de protección y requisitos del sistema?

Producto:
Relé de protección contra fallas de arco electrico PowerLogic A3

Entorno:
Instalaciones de tableros electricos en baja y media tension que requieren opciones de configuración flexibles.

Causa:
Una configuración incorrecta puede provocar disparos falsos o fallos de funcionamiento durante un evento de falla de arco eléctrico.

Resolución:
El PowerLogic A3 ofrece tres métodos de configuración:

  1. Interruptor giratorio y pulsador
    • Configuración rápida para dispositivos individuales o sistemas pequeños.
    • Dos interruptores giratorios configuran el Esquema de protección (posiciones 1-6) y el Grupo de luz (posiciones 1-9).
    • Botón pulsador utilizado para Instalar/Restablecer y entrar en el Modo de prueba.
    • Por defecto: Esquema #1, Grupo de luces 1, Grupo actual 16.
  2. eSetup Easergy Pro Software
    • Requiere cable de configuración REL52960.
    • Permite la personalización completa de los parámetros: Esquema de protección, Grupo de luces, Grupo de corriente, Enclavamiento de salida.
    • Admite guardar/cargar archivos de configuración y diagnósticos avanzados.
  3. Configurador ArcEM en V321
    • Se utiliza cuando A3 funciona como periférico de E/S de V321.
    • Configuración centralizada para grandes sistemas.
    • Permite la asignación de Grupos de luces (1-12) y Grupos de corrientes (13-16) para disparos selectivos.

Mejores prácticas:

  • Verifique siempre la configuración de esquemas y grupos antes de la puesta en servicio.
  • Utilice el Modo de prueba para validar el cableado y la lógica de los sensores sin disparar los disyuntores.
  • Cambie las contraseñas predeterminadas para mayor ciberseguridad.

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Product:
Range:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Product: