How can we help you today?

¿Cómo imprimir la lógica de un proyecto en Control Expert?

Cuestión:

En este FAQ se explican los pasos para imprimir la lógica del proyecto y se ofrecen consejos para una mejor organización.

Línea de productos:

EcoStruxure Control Expert (anteriormente Unity Pro)

Entorno:

Software de configuración de PLC en Windows

Resolución:

Para imprimir la lógica en un PDF, siga los pasos que se muestran en la siguiente imagen:

1

Nota: Puede seleccionar qué secciones desea imprimir. En este ejemplo, se han seleccionado todas las secciones.

2

Desgraciadamente, estamos limitados a un número determinado de columnas y filas (espacio) por tipo de página. Puede ajustar la configuración de la página y los márgenes para que quepa la mayor cantidad posible de lógica:

3

4

También puedes habilitar los Saltos de Página para ver cómo se divide cada página. Esta característica te ayuda a entender qué contenido aparecerá en cada página:

5

6

7

Estas son las funciones disponibles que puede utilizar cuando trabaje con la impresión del proyecto.

Schneider Electric Nigeria