Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
Compatibilidad de fuentes entre Vijeo Designer Editor y sus diferentes dispositivos destino

Cuestión:

Esta FAQ explica qué fuentes son compatibles con Vijeo Designer y sus diferentes dispositivos destino, así como la forma de añadir fuentes adicionales para IPCs.

Línea de productos:

Vijeo Designer v6.2, v6.3

Entorno:

Software de configuración de HMI en Windows.

Resolución:

  • HMIs sin Windows:

Dependiendo del dispositivo destino utilizado, las fuentes disponibles serán fijas. En el caso de las HMIs sin Windows, puede encontrar la lista de fuentes compatibles en la guía de ayuda:

1

2

Aquí no se pueden añadir fuentes.

  • PC industrial (IPC)

Si utiliza un dispositivo IPC en Vijeo Designer, las fuentes que se mostrarán serán las disponibles en Windows:

3

Si quieres añadir más fuentes, tienes que instalarlas en tu IPC de windows.

Además, ten en cuenta que el IPC debe tener las mismas fuentes que el PC en el que creaste el proyecto.