Our Brands

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
		
How can we help you today?
¿Cómo lograr la integración entre Machine SCADA Expert y una señal de vídeo en directo procedente de una cámara?

Cuestión:

Este artículo explica cómo es posible la integración entre Machine SCADA Expert y la señal de vídeo en directo procedente de una cámara.

Línea de productos:

EcoStruxure Machine SCADA Expert v2020, v2023

Entorno:

Software de configuración de HMI en Windows

Resolución:

La función multimedia en EcoStruxure Machine SCADA Expert sólo admite audio; no hay ninguna función incorporada para la integración directa de la cámara.

Estas aplicaciones dependen totalmente de las capacidades de la cámara.

Si la cámara admite un servidor web, puede utilizar el widget de página web (recomendado en lugar del widget obsoleto de página web ActiveX) para mostrar la interfaz web de la cámara, para obtener más información sobre este widget consulte FAQ000268760.

Si la cámara soporta un protocolo de streaming abierto, la integración es posible a través de un widget personalizado, utilizando una sintaxis como: protocol://mycamera:streaming_port.

Algunas cámaras proporcionan controles ActiveX u opciones de transmisión basadas en VLC.

Por lo tanto, debe verificar las capacidades de su cámara para determinar el método de integración disponible.

No existe una solución genérica para estas aplicaciones, ya que cada cámara tiene características diferentes.