Een drukschakelaar is een elektromechanische of elektronische schakelaar die bij een ingestelde drukwaarde schakelt. Het is een component dat schakelt bij een of twee ingestelde schakeldrempels. Het schakelt op luchtdruk, waterdruk, oliedruk en alles wat een druk (kracht per oppervlakte) heeft. Een drukschakelaar kan meerdere schakelpunten hebben, een boven- en onderwaarde. Beide ingestelde waarden zullen een zekere hysterese hebben. Een drukschakelaar kan voorzien zijn van een display voor het uitlezen van de drukwaarde. Drukschakelaars worden gebruikt voor het monitoren van druk van vloeistoffen, gassen of emulsies. Behalve proces gerelateerde informatie kan een drukschakelaar tevens een beveiligingsfunctie hebben, bijvoorbeeld beveiligen tegen over- of onderdruk.
Lees meer over drukschakelaars (Telemecanique OsiSense XM website/Engels) >>
Released for: Schneider Electric Netherlands