Rozwiązania przemysłowego Internetu rzeczy (IIoT) do sterowania maszynami
Opłacalne tworzenie wydajnych i zrównoważonych maszyn nowej generacji dla producentów oryginalnego wyposażenia i konstruktorów maszyn.

Rozwiązania do sterowania maszynami dla Twoich potrzeb
Partnerstwo z nami upraszcza pracę
Uzyskaj dostęp do mySchneider, Twojego miejsca w sieci Schneider Electric. Obejrzyj film
1. Co to jest inteligentny system sterowania maszynami?
System sterowania maszynami zapewnia większą wydajność, ulepszoną komunikację, ograniczenie przestojów, zaawansowaną analitykę i lepszą skalowalność. Systemy sterowania maszynami zazwyczaj oferują lepszą integrację z nowoczesnymi technologiami, większą wydajność i elastyczność, co pozwala na łatwiejsze dostosowanie do zmieniających się wymagań branżowych. Ponadto mogą stanowić skuteczniejsze rozwiązanie w zakresie konserwacji predykcyjnej i zdalnego monitorowania, przyczyniając się do zmniejszenia ogólnych kosztów i zwiększenia produktywności.
2. Jak działa sterowanie maszynami?
Systemy sterowania maszynami zwykle wykorzystują zaawansowane technologie, takie jak Internet rzeczy, przetwarzanie brzegowe, cyfrowego bliźniaka oraz sztuczną inteligencję, aby zapewnić lepsze skomunikowanie, analizę danych w czasie rzeczywistym i konserwację predykcyjną. Często obejmują one połączone produkty, kontrolę brzegową, oprogramowanie i aplikacje, tworząc kompleksowe rozwiązanie. Wykorzystując te technologie, systemy sterowania maszynami nowej generacji mogą oferować takie funkcje, jak zdalne monitorowanie, analiza predykcyjna i konserwacja oparta na stanie. Pozwala to na proaktywną identyfikację potencjalnych problemów, poprawę wydajności operacyjnej i skrócenie czasu przestojów. Ponadto takie systemy można zazwyczaj bez trudu zintegrować z innymi rozwiązaniami dla inteligentnych fabryk, co umożliwia płynną komunikację i udostępnianie danych w całym środowisku przemysłowym.
Nasze rozwiązania do sterowania maszynami obejmują automatyzację pakowania, transport materiałów, maszyny dla przemysłu spożywczego, sterowanie systemami HVAC, sterowanie systemami pomp i wiele innych korzyści. Ponadto nasze dedykowane usługi pozwalają zmaksymalizować infrastrukturę biznesową i przygotować do sprostania wymogom dostępności sprzętu, produktywności, bezpieczeństwa i optymalizacji wydajności.