Redefiniti viitorul cu programul mySchneider pentru tablotieri
Imbunatatiti eficienta dumneavoastra, accesati cele mai noi tehnologii si accelerati calatoria dumneavoastra sustenabila in noua lume a energiei electrice.
Aflati mai multe despre programele noastre pentru tablotieri
Instrumente si resurse cheie pentru tablotieri
Familiarizati-va cu portalul dedicat partenerilor mySchneider
Familiarizati-va cu centre de instruire, programe pentru parteneri si toate celelalte caracteristici pe care le ofera mySchneider.

Intrati mai adanc in lumea tablotierilor
Aveti nevoie de ajutor?
Selector de produse
Gasiti rapid si usor produsele si accesoriile potrivite pentru aplicatiile dvs.
Obtineti o oferta
Lansati solicitarea dumneavoastra de vanzari si veti fi contactat de un expert.
De unde pot cumpara produsele?
Gasiti cu usurinta cel mai apropiat distribuitor Schneider Electric din zona dumneavoastra.
Centru suport clienti
Gasiti resurse de asistenta pentru toate nevoile dumneavoastra, intr-un singur loc.
1. Cine este un tablotier?
Un tablotier este persoana responsabila cu construirea tablourilor electrice. Procesul de constructie poate diferi de la o industrie la alta, in functie de tipul de activitate pentru care lucreaza un tablotier. De obicei, include proiectarea si construirea de machete de panouri.
Aceste panouri gazduiesc componente electrice, cum ar fi comutatoare, sigurante, relee si disjunctoare. Acestea sunt esentiale pentru mentinerea functionarii si mentinerea in siguranta a utilajelor si echipamentelor.
2. Cum devin tablotier?
Pentru a deveni un tablotier eficient si ecologic, aveti nevoie de abilitati tehnice si de comunicare pentru a colabora cu inginerii electrici in diferite proiecte. Printre calificarile de care aveti nevoie pentru lucrari de tablotier se numara o diploma de liceu si o diploma postliceala sau o diploma asociata in tehnologia electronica.
Cu toate acestea, pentru a deveni un tablotier al viitorului, este necesar sa ramaneti la curent cu cele mai recente tehnologii si tendinte din industrie. Inseamna sa va familiarizati cu ghiduri de sustenabilitate, sa participati la cursuri si instruire, precum si sa completati certificate pentru a va dovedi cunostintele acumulate si abordarea ecologica.
3. Ce este software-ul pentru tablotieri?
Este un program de calculator care ajuta tablotierii in timpul proiectarii si a procesului de inginerie a panourilor de control electrice. Acest software ofera o gama de instrumente, caracteristici si functionalitati care permit simplificarea procesului de proiectare. De asemenea, software-ul pentru tablotieri reduce timpul de proiectare, imbunatateste precizia si, in acelasi timp, permite intretinerea predictiva.
Cu software-ul nostru pentru tablotieri, puteti proiecta si construi panouri de comanda fara efort. Cu o interfata transparenta si usor de utilizat, tablotierii pot crea diagrame, pot genera liste de materiale, pot crea machete de panouri 3D si pot automatiza procesul de proiectare si de constructie.
4. Ce este programul pentru tablotieri?
Este un program cuprinzator de instruire si de sprijin pe care vi-l oferim. Multumita cursurilor de instruire, instrumentelor software si asistentei tehnice, puteti sa deveniti tablotier al viitorului si sa va imbunatatiti abilitatile. De asemenea, va permite sa construiti panouri de control de inalta calitate si eficiente.
In cadrul programului, puteti gasi multe cursuri, de la principii electrice de baza la programare si automatizare avansata. Acestea sunt adaptate nevoilor individuale ale tuturor tablotierilor.
Programul nostru pentru tablotieri ofera, de asemenea, acces la instrumente software pentru a optimiza proiectarea si procesul si pentru a reduce timpul de inginerie.