![Telemecanique product](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/236601/900/PF154217B_M30M12-IC-1800x900.jpg)
OsiSense XS & XT
Intr-un corp mai mic, OsiSense XS asigura imunitate la perturbatiilor electromagnetice, o configurație flexibila și performanta fiabila - chiar si in cele mai dure medii. Compact si usor de integrat, puteti alege intre doua dimensiuni ale corpului scurt (12 mm și 18 mm) sau senzorii de 30 mm. Va puteti baza pe OsiSense XS, fie pentru echipamente mobile, manipularea materialelor, ambalaje, asamblare automata, scari rulante sau alte aplicatii speciale.
![harmony xb4](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/244102/900/XB4-IC-1800x900.jpg)
Noua gama Harmony XB4/XB5
Incepand cu mediile severe, continuand cu mediile explozibile si incheiand cu temperaturile extreme, gama Harmony este intotdeauna de incredere.
![atv340 series schneider altivar machine](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/235235/900/ATV340-IC-1800x900.jpg)
Variatoare de viteza ATV340
Constructia masinilor inteligente de inalta performanta trebuie sa fie mai simpla si mai economica. ATV340 va permite sa ramaneti in top in era masinlor digitale.
![person using zelio mobile phone application on the smartphone](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/244105/900/Zelio-NFC-IC-1800x900.jpg)
Releu de timp Zelio Time NFC
Obtineti precizie fara precedent, economie de timp si simplificati monitorizarea si testarea echipamentelor dumneavoastra. Tot intr-unul cu o singura referinta!
Oferiti cel mai bun panou de control din clasa sa, adaptat pentru afacerea dumneavoastra
![](https://www.se.com/ro/ro/assets/v2/678/media/314453/900/149615410-1920x1080.jpg)
Va putem ajuta cu mai multe infomatii legate de training-uri, evenimente, lansari, promotii, cataloage si softuri de programare.