Produse si sisteme de distributie electrica de joasa tensiune
Intreruptoare, disjunctoare, panouri si tablouri de distributie, oferim o gama completa de solutii sigure, fiabile pentru distributie electrica de joasa tensiune.
Categorii de echipamente de joasa tensiune
Produse de distributie electrica de joasa tensiune recomandate
ComPact NSX si NSXm
Intreruptoare in carcasa turnata, de la 16A la 630A
Aflati mai multe despre ComPacT NSX si NSXmTeSys
Controlul motoarelor si contactoare pentru toate industriile
Descoperiti TeSys
Solutii de alimentare prezente pentru un viitor digital
Indiferent ca proiectati, construiti, exploatati sau deserviti cladiri sau instalatii vitale, descoperiti in ghidul nostru electronic gratuit patru moduri de a gestiona noul model de distributie a energiei electrice de astazi.
Software si servicii recomandate
EcoStruxure Power Commission
Gestionati toate dispozitivele conectate din panoul electric folosind software-ul nostru intuitiv pentru configurare usoara, testare fiabila si raportare integrata.
Descoperiti EcoStruxure Power Commission
EcoStruxure Facility Expert
Software bazat pe cloud si acces in timp real la date despre performanta pentru a va optimiza operatiunile unitatii, intretinerea si managementul energiei.
Povesti de succes ale clientilor
Ati putea fi interesat si de:
EcoStruxure Power
Te ajutam sa construiesti proiecte de succes intr-o lume electrica si digitala. Imbunatatiti fiecare aspect al sistemului dumneavoastra de distributie a energiei electrice cu solutiile noastre conectate la IoT.
Descoperiti EcoStruxure PowerProgram pentru parteneri
Accesati software-ul, instrumentele si resursele educationale dedicate privind cele mai recente tendinte pentru a castiga mai multe oportunitati de afaceri.
Explorati programul nostru de parteneriat
Ghid pentru instalatii electrice
Indrumarile noastre cu privire la instalatiile electrice de joasa tensiune in conformitate cu IEC 60364.
Obtineti sfaturi despre instalatiile electrice
Aveti nevoie de ajutor?
Selector de produse
Gasiti rapid si usor produsele si accesoriile potrivite pentru aplicatiile dvs.
Obtineti o oferta
Lansati solicitarea dumneavoastra de vanzari si veti fi contactat de un expert.
De unde pot cumpara produsele?
Gasiti cu usurinta cel mai apropiat distribuitor Schneider Electric din zona dumneavoastra.
Centru de ajutor
Gasiti resurse de asistenta pentru toate nevoile dumneavoastra, intr-un singur loc.
1. Ce este un sistem de distributie a energiei electrice de joasa tensiune?
Un sistem de distributie a energiei electrice de joasa tensiune consta in dispozitive precum panouri, placi de distributie, disjunctoare in carcasa turnata, bare colectoare si intrerupatoare. Aceste dispozitive protejeaza circuitele electrice si comuta energia electrica. Acest sistem face parte din distributia energiei electrice si transporta energie de la transformatoarele de distributie la contoarele de energie electrica. Avand in vedere cerintele lor unice, ansamblurile rezidentiale cu mai multe familii, unitatile industriale si cladirile comerciale utilizeaza astfel de sisteme de distributie pentru a-si reduce sau controla alimentarea cu energie electrica.
2. Ce sunt produsele de joasa tensiune?
Produsele pentru distributia energiei electrice de joasa tensiune sunt cele care utilizeaza cel mult 50 V de electricitate. Cele mai frecvente tensiuni sunt 12 V, 28 V sau 48 V. Unele exemple comune de produse pentru distributia energiei electrice de joasa tensiune sunt soneriile, luminile peisagistice si senzorii de securitate. Schneider Electric ofera produse sigure si fiabile de distributie a energiei electrice de joasa tensiune, cum ar fi disjunctoare, bare colectoare, carcase, panouri si tablouri de distributie.
3. Cum se proiecteaza un sistem de distributie a energiei de joasa tensiune?
Majoritatea diferentelor in proiectarea si configurarea retelelor de joasa tensiune sunt determinate de tensiunea nominala a retelei, deoarece reteaua de joasa tensiune distribuie energie electrica celei mai largi clase de consumatori finali. Prin urmare, principala preocupare in proiectarea unui sistem de distributie a energiei de joasa tensiune este siguranta consumatorilor atunci cand manipuleaza dispozitivele electrice si protejarea acestora. Pentru a evita ca o persoana sa vina in contact cu un obiect metalic trebuie instalat un sistem de legare la pamant, in combinatie cu dispozitive de protectie, cum ar fi sigurante si dispozitive de protectie impotriva curentilor reziduali. In special, un obiect al carui potential este relativ similar cu potentialul omului (care la randul sau este egal cu potentialul pamantului, cu exceptia cazului in care sunt utilizate covorase izolatoare), depaseste un prag „sigur”, stabilit in general la aproximativ 50 V. Schneider Electric va poate ajuta sa proiectati sisteme sigure si fiabile de distributie a energiei electrice de joasa tensiune folosind solutii ultramoderne.