Dimmer, anpassa belysningen för alla situationer
Att styra ljusnivåer med en dimmer ger möjligheten att anpassa belysningen efter stämning och situation. Utgå från vad du har för ljuskälla eller vad du har för dimmer för att hitta rätt lösning för dig. Schneider Electric har ett brett utbud av lösningar för dimmer för dagens moderna LED-lampor men även för äldre belastningar så som halogen- och glödlampor. Exxact DALI dimmer ger dessutom möjligheten att reglera både ljusstyrkan och färgtemperaturen.
Genom att använda en dimmer kan man enkelt reglera ljuskällans ljusstyrka beroende på vilka behov som finns. När det är dags att städa vill man ha full belysning för att se alla dammråttor medan man vill ha nedtonad belysning när man ska ha en mysig hemmakväll. Ju mer man dimrar lamporna, desto mindre ljus avger lamporna. För den som inte har behov av att kunna anpassa ljuset för att skapa mysbelysning är ett alternativ att välja en lampa med ett lågt ljusflöde.
Olika typer av dimmer
Det finns olika dimmertyper kopplat till vilken typ av lampa de styr.
Läs mer om olika typer av dimmerVad ska dimras?
För att dimra en lampa är det viktigt att känna till vilken typ av lampa det är.
Läs mer om olika typer av lamporExxact DALI dimmer
Enkel kontroll av ljusstyrka och ljustemperatur.
Läs mer om Exxact DALI dimmerNy 370W LED-dimmer
Ny LED-dimmer tar bort flimmret.
Läs mer om 370W dimmer

Dimrar är ett enkelt och effektivt sätt att anpassa belysningen efter stämning och situation. Det skapar trevnad och ökar både trivseln och komforten i rummet.

Apparatserierna Exxact, Renova och Trend erbjuder flera olika val av design och stil på dimrar. Produkterna finns som vriddimmer och dimmer med tryckknapp.

Exxact vriddimmer kan kompletteras med LED-ljus, vilket gör det enklare att lokalisera dimmern i ett mörkt rum. Dekorbelysning är den praktiska nattlampan som förstärker en mysig atmosfär och ger inredningsdesign en ny dimension.

Wiser är ett sortiment med uppkopplade produkter för det smarta hemmet som bland annat innefattar styrning av belysning via app i mobilen. Fördelen med smarta insatser är att du inte behöver installera någon dimmerpuck bakom insatsen, då den är ”inbyggd”, och därmed blir installationen snabbare och enklare. Funktionerna för dimrar är vriddimmer och tryckdimmer för LED och de går att få i färgerna vit, antracit eller metallic. Produkten kompletteras med valfri Exxact-ram.
Produkter för dimmer
Mer information
I våra broschyrer och kataloger har vi samlat all information om dimrar. Här kan du läsa mer ingående om de olika lösningarna, produkterna samt teknisk data.