Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.
		
Hur kan vi hjälpa dig idag?
Do the CSH120 and CSH200 CTs work with VAMP relays?
Product Line
VAMP

Resolution
Yes, the CSH120 and CSH200 core balance CTs will work on the VAMP relays so long as the CT inputs are the 1A / 0.2A input option.

Note:  See attachment for instructions on using the CSH CT's with the VAMP relays.

Schneider Electric Sverige

Bilagor
Using-CSH120-with-VAMP-protection-relay-range.pdf [115.55 KB]

Behöver du hjälp?

  • Produktväljare

    Hitta snabbt och enkelt rätt produkter och tillbehör för dina ändamål.

  • Begär en offert

    Ställ din fråga online så kontaktar vi dig.

  • Här köper du

    Hitta enkelt närmaste Schneider Electric-distributör på din ort.

  • Hjälpcenter

    Hitta alla supportresurser som du behöver på ett ställe.