Mange av Schneider sine ventilmotorer styres med modulerende eller flytende kontrollsignal.
For å verifisere styringssignal ventilmotoren aksepterer, sjekk aktuell ventilmotors datablad.
Modulerende:
Modulerende styring gir raskest, og mest presis posisjonering av ventilen.
Ved modulerende styresignal styres ventilmotoren av et analogt signal fra kontrolleren. Kontrolleren gir et kontrollsignal fra 0% til 100%. Mange av Schneider sine ventilmotorer aksepterer et kontrollsignal på 0-10V eller 2-10V. På M310, M400, M700 og M800 velges dette med dip 4.
Det finnes kontrolllere som gir et 0-20mA eller 4-20mA styresignal. Dette kan konverteres til 0-10Vdc eller 2-10Vdc med en 500W motstand.
Eksempel:
Flytende:
Også kalt øke/minske, eller 3-punkt.
Ventilmotoren bruker 2 digitale utganger fra kontrolleren.
På ventilmotoren brukes en inngang for økning (VH) en en for reduksjon (VC)
Uten signal stopper ventilmotoren og beholder sin posision.
Eksempel:
Publicerad för:Schneider Electric Sverige