Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.
		
Ali se na kompaktnih odklopnikih ComPacT NSX lahko nadomesti - zamenja...

Da. Na odklopnikih serije ComPacT NSX zaščitno enoto lahko nadomestimo ali zamenjamo z zaščitno enoto druge vrste z omejitvami skladnosti med tokovnimi razredi NSX 100-250A, NSX 400-630A, omejitvami...

Ali se lahko NSX MCCB napajajo od zgoraj ali od spodaj?

Serijo odklopnikov NSX MCCB je mogoče napajati z zgornje ali spodnje strani. Uporabljajo se lahko kot vhodne ali izhodne naprave; napajajo se lahko na zgornjih, ali spodnjih močnostnih priključkih,...

Kakšen je pomen oznak 2P2d, 3P3d, 4P3d, 4P4d, 4P3d+N/2 in 4P3d+OSN na...

S pretokovnim sprožilcem se zagotovi zaščito pola. Pol, ki nima pretokovnega sprožilca ni zaščiten. Prva cifra v oznaki ustreza številu polov. Druga cifra v oznaki ustreza številu zaščitenih polov....

Lastnosti krivulj B,C in D za miniaturne avtomatske inštalacijske...

V primeru krivulje B pomeni, da se MCB sproži med 3 in 5-kratnikom toka polne obremenitve. Uporablja se predvsem v stanovanjskih aplikacijah, kjer so obremenitve uporovne, npr. svetilke, gospodinjski...

PowerLogic PM5000 serije (PM5100, PM5300, PM5500) Modbus Register seznam

Predmet: Seznam registrov za Modbus komunikacijo Linija izdelkov PM5110, PM5330, PM5340, PM5560 in PM5563 Okolje Seznam registrov za Modbus komunikacijo za merilnike električne energije. Vzrok Za...

Kakšna je razlika med PNP in NPN pri opisu 3-žične povezave senzorja?

Večina industrijskih senzorjev (induktivni, kapacitivni, ultrazvočni in fotoelektrični senzorji) je polprevodniških. Izraz polprevodniški se nanaša na vrsto komponent, uporabljenih v senzorju....

Kakšne so razlike med omrežnimi napajalniki 220 VAC, 230 VAC in 240 VAC...

V celinski zahodni Evropi se že vrsto let uporablja električno omrežje z nazivno napetostjo 220 VAC 50 Hz. V Združenem kraljestvu se uporablja 240 VAC 50 Hz. Trenutno so VSE zahodnoevropske mreže...

Kakšne so razlike med omrežnimi napajanjem 380 V AC, 400 V AC in 415 V AC...

V celinski zahodni Evropi se že vrsto let uporablja trifazno električno omrežje z nazivno napetostjo 380 V AC 50 Hz, v Združenem kraljestvu pa 415 V AC 50 Hz. Trenutno je vsa zahodnoevropska trifazna...

Pokaži več
Preberi več med našimi pogostimi vprašanji splošnega znanjaSplošno znanje
Kakšna je razlika med PNP in NPN pri opisu 3-žične povezave senzorja?

Večina industrijskih senzorjev (induktivni, kapacitivni, ultrazvočni in fotoelektrični senzorji) je polprevodniških. Izraz polprevodniški se nanaša na vrsto komponent, uporabljenih v senzorju....

Kakšne so razlike med omrežnimi napajanjem 380 V AC, 400 V AC in 415 V AC...

V celinski zahodni Evropi se že vrsto let uporablja trifazno električno omrežje z nazivno napetostjo 380 V AC 50 Hz, v Združenem kraljestvu pa 415 V AC 50 Hz. Trenutno je vsa zahodnoevropska trifazna...

Potrebuješ pomoč?

  • Orodje za izbor izdelkov

    Hitro in preprosto poišči prave izdelke ter dodatno opremo za svoje načine uporabe.

  • Pridobi ponudbo

    Začni poizvedbo prek spleta, strokovnjak pa bo vzpostavil stik s tabo.

  • Kje kupiti izdelke?

    Enostavno poišči svojega najbližjega distributerja Schneider Electric.

  • Center za pomoč

    Poišči vire za podporo za vse svoje potrebe na enem mestu.

  • Dokumentacija izdelkov
  • Prenosi programske opreme
  • Konfigurator izdelkov
  • Nadomestitev in zamenjava izdelka
  • Center za pomoč in stike
  • Poišči naše pisarne
  • Kje kupiti
  • Splošni pogoji poslovanja
  • Kariera
  • Profil podjetja
  • Prijavi kršitev
  • Dostopnost
  • Vlagatelji
  • EcoStruxure
  • Iskanje delovnih mest
  • Blog
  • Pravilnik o zasebnosti
  • Obvestilo o piškotkih
  • Pogoji uporabe
  • Change your cookie settings