Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Network Management Card - Single Phase Symmetra SNMP Trap #77 details


Issue

Network Management Card - Single Phase Symmetra SNMP Trap #77 details

Product Line

  • UPS Network Management Card 1 - AP9617, AP9618, AP9619
  • UPS Network Management Card 2 - AP9630/AP9630CH, AP9631/AP9631CH


Environment
  • All serial numbers
  • All firmware versions
  • SNMPv1 or v3 traps


Cause

SNMP trap # 77 (abnormalCondition) is reserved for specific UPS failures. When trap #77 is sent, it also has a binded subtrap which gives further detail into the nature of the fault. The subtraps are specific to the UPS family type.


Resolution

Attached is a breakdown for the Symmetra single phase line of UPS (Symmetra RM, Symmetra LX, Symmetra Power Array), which uses the Network Management Card APP called 'sy'.

Schneider Electric Slovakia

Príloha(-y)
trap77 subtraps (SY).xls [17.5 KB]
Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Výber produktov

    Rýchlo a jednoducho nájdite tie správne produkty a príslušenstvo pre vaše aplikácie.

  • Získať ponuku

    Kontaktujte nás online a náš odborník sa s vami spojí.

  • Kde nakúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora produktov Schneider Electric vo vašom okolí.

  • Centrum podpory