Issue
While using the RecipeDB with the factorycast HMI, exceeding the maximum number of tables will cause the module to fail, this was tested with an automatic SQL request.
Product Line
Factory cast HMI (WMY, NMW)
Resolution
The maximum number of tables should be limited to 6 with 50 variables of 2 octets per table to insure a stable system.
While using the RecipeDB with the factorycast HMI, exceeding the maximum number of tables will cause the module to fail, this was tested with an automatic SQL request.
Product Line
Factory cast HMI (WMY, NMW)
Resolution
The maximum number of tables should be limited to 6 with 50 variables of 2 octets per table to insure a stable system.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia




Potrebujete pomoc?
Výber produktov
Rýchlo a jednoducho nájdite tie správne produkty a príslušenstvo pre vaše aplikácie.
Získať ponuku
Kontaktujte nás online a náš odborník sa s vami spojí.
Kde nakúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora produktov Schneider Electric vo vašom okolí.
Centrum podpory
Nájdite zdroje podpory pre všetky vaše potreby na jednom mieste.