The main reason is that; Tricast cast resin dry type transformers are not operating inside an oil cooling media. Instead the active part is directly exposed to the environmental condition which is making the active part bigger compared to the one that is operating inside an insulating cooling media. Thus, the oil filled transformers are more economical compared to the cast resin transformers.
Publikované pre: Schneider Electric Slovakia
Potrebujete pomoc?
Výber produktov
Rýchlo a jednoducho nájdite tie správne produkty a príslušenstvo pre vaše aplikácie.
Získať ponuku
Kontaktujte nás online a náš odborník sa s vami spojí.
Kde nakúpiť?
Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora produktov Schneider Electric vo vašom okolí.
Centrum podpory
Nájdite zdroje podpory pre všetky vaše potreby na jednom mieste.